This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155 VCC

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295976/lm5155-q1-lm5155-vcc

器件型号:LM5155-Q1

当我使用5155 LDO 作为 VCC 时、电压为6.85V。 它运行良好、

我想使用更高的电压作为 MOSFET 驱动器、因此我将 VCC 链接到 VBIAS、然后栅极引脚输出 波形错误、如果我想获得更高的栅极电压、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如何将偏置与 Vcc 相关联?

    您的偏置电压是多少?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

      VBIAS=12V、

      我将 VBIAS 巧妙地连接到 VCC、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是可以的。

    您能否分享您的原理图和一些显示错误行为的示波器图。

    此致、

     斯特凡