This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:数据表

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296158/tps62871-q1-datasheet

器件型号:TPS62871-Q1

我想问一下、此表中除 Vout 以外的所有值是否都是固定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    在本应用示例中、由于 VSEL 引脚连接至 GND、因此默认输出电压为0.75V。请参阅 表9-5。 默认输出电压设定值、了解更多详细信息。

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩