This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:800VAC 输入 PFC 级

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295574/ucc28180-800vac-input-pfc-stage

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户正在研究合适的 PFC 解决方案、该解决方案支持250V 交流~800VAC 输入、500W 功率级别。

UCC28180是否可以支持该要求? 对电路配置有什么建议吗?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、  

    是的、我认为 UCC28180可以支持输入为250VAC 至800VAC 的 PFC。  电阻分压器可将输出电压调节到芯片级控制。  

    我建议使用 SiC 器件、至少对于输出二极管、以避免高输出电压下的反向恢复电流问题。  
    否则、除了保持足够的 HV 间距和绝缘额定值外、此 PFC 应类似于任何其他 PFC。  

    此致、
    乌尔里希