This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:最大功率级别

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295563/ucc28070-max-power-level

器件型号:UCC28070

尊敬的团队:  

使用 UCC28070在通用交流输入下可以实现的最大功率是多少?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    从技术上讲、没有最大功率限制。 功率由 Rimo 调节至 IMO 输出的可控范围。  功率按照 UCC28070控制的并联升压相位(或通道)数进行拆分。

    然而、对于最大 开关 电流、存在实际可行的考虑因素、这往往会限制单个升压级可处理的功率。  更高的功率通常需要更多的并联相位。  UCC28070可以控制偶数个并联相位、但如果需要交错、大于2的相位则需要特殊的外部同步信号。  注意:2相交错是标准配置;N 相交错有助于消除纹波、但并不是一项严格的要求。  

    此致、
    乌尔里希