This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:QRGZTQ1

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294568/tps65400-qrgztq1

器件型号:TPS65400

目前我们用的是 TPS65400QRGZTQ1芯片、分别输入5V、输出电压4
1.8V@2.5A 最大值
1.1V@2.5A 最大值
3.3V@2.5A 最大值
3.3V@400mA 最大值
我目前正在设计汽车中使用的 T-Box 产品的原理图。 我希望有人能指引我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaqi:

    为您提供的建议 :
    1.请注意产品说明书和用户指南。
    2.请尽量按照产品说明书中的建议进行设计,包括原理图、布局示例、布局指南等。
    3、完成设计的第一版后,及时沟通,我会回顾一下。

    (下图供您参考)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0121.TPS65400.pdf
    大家好、附件就是我设计的原理图。 请检查一下。 输入为 FS56_V50。 PTA1和 PTA0由 I2C 拉取3V3连接到其他地方、因此这张图中未反映出来。
    1. SS1-SS4管脚是否用于连接电容来控制上电序列? 我可以将这四个引脚保持悬空并使用编程来控制上电序列吗?
    2. 输出电压的电阻值是如何确定的?
    3. I2CAADDR、I2CALERT、CLK_OUTRCLOCK_SYNC、PGOOD 引脚,我不知道应该连接到什么功能,请指导。
    4. 输出电流的大小由什么决定?

    图片中有一些不准确之处。 请更正我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaqi:

    1.是。  TPS65400能够使用基于外部电容器(每个开关一个输入)的模拟软启动斜坡、或使用基于数字逻辑和 DAC 的内部信号来执行软启动功能。

    Vout = Vref x (1 +RFB1/RFB2)     TPS65400中的默认 Vref 为0.8V

           

    TI 建议使用容差为1%或更佳的电阻器来获得更高的输出电压精度。

    3.如何连接  I2CAADDR、I2CALERT、CLK_OUTRCLOCK_SYNC、PGOOD 引脚。  建议根据 EVM 原理图示例进行连接。 有关这些引脚的具体功能、建议参阅数据表、其中包含了详细的介绍。

    SW1、SW2的输出电流:最大4A;SW3、SW4的输出电流:最大2A。  Buck 本身的 MOSFET 负载特性决定了 最大值。 负载的功耗决定 了输出电流的大小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已根据您的提示修改了它、请检查是否有任何错误
    我要实现的功能是:通过 IIC 连接到 MCU、通过 MCU 编程控制上电时序、并输出相应的电压。 我的电路图是否满足要求?
    感谢 youe2e.ti.com/.../4578.TPS65400.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaqi:

    1.有一个问题:44 -CLCK_OUT 引脚未正确连接。 如果您不需要内部时钟、建议使用悬空。
    2.根据您的连接方式,有两种方法可以实现上电定时: a.通过 MCU 的 I/O 端口控制 ENSWx。 b.通过配置内部 serial_order 时序来实现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    1. 44 -CLCK_OUT 引脚 ,我看到说明手册提到需要上拉、所以我连接到了3.3V 电源。
    但是当我查看你的参考图片时、左边的图片是不完整的。 我无法清楚地看到它。 它在连接电容器后似乎接地。 将电容器接地的解决方案是否可行? 电容器需要哪些参数?

    感谢您的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaqi:

    建议采用悬空。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    您能否为浮点时钟的电路设计提供参考? 我在说明手册中未找到此部分
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaqi:

    44-CLCK_OUT 为内部时钟、此时钟可同步其他器件。 如果使用它,则需要将电阻器拉至 VDD。 如果不使用、建议使用悬空。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuac4a/slvuac4a.pdf?ts = 1700818146438&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65400EVM-678%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware

    此致、