Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
主题中讨论的其他器件:BQ25173
您好!
我们正在设计一个将使用 BQ25173的电路、但我们有一个不常见的特殊之处。
因此、当电源打开且 BQ25173通电时、微控制器可能通电、也可能不通电。
我们希望 BQ25173始终激活充电、无论微控制器是否通电。
1 -本例中的问题是、CE 引脚上的内部下拉电阻器是否能够确保 BQ25173始终处于充电使能模式、或者添加外部下拉电阻器是否更好。
2 -当微控制器被激活时、我们希望 BQ25173继续保持充电处于活动状态、微控制器 I/O 被强制为低电平、在这种情况下电压可以达到0.8V。
由于我们需要确保 CE 引脚上的电压低于0.4V、添加二极管是否更好?
3 -是否有必要在 BQ25173的输出端添加 TVS 和/或反极化肖特基二极管、以抑制插入或移除超级电容器时的电压峰值?
在我们的应用中、可在系统电源接通时添加或移除超级电容器。
4 - BQ25173是否具有输出保护功能、以防止将超级电容器连接到错误极性(如果已充电)?
提前感谢您的评论。
此致
何塞