This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:RFBT 至 RFBB no sentaku ni tsuite

Guru**** 1833820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296157/lmr51420-rfbt-to-rfbb-no-sentaku-ni-tsuite

器件型号:LMR51420

e2e.ti.com/.../WBDesign167.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能详细描述一下这个问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仿真中、RFBT 和 RFBB 的电阻值为200K 和22.1K、但我认为180K 和20K 比较合适、因为它们更容易购买、但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    选择180k 和20k 反馈电阻是完全可以的。 重要规格是电压比。

    谢谢你。