请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我想在不使用任何外部电源的情况下使用 TPS65988。 根据我的应用、一个 USB-C 端口(A)提供电源、而另一个 USB-C 端口(B)可以灌电流/拉电流。
USB-C 负责为整个电路板供电。 使用 USB-C PD 充电器将任一 USB-C 端口连接到我的 PCB 后、PCB 就会通电。
1.这是否可以通过 TPS65988实现?
2.如果是、如何为 P1_CABLE 和 PP2_CABLE 提供5V 电压?
*注意:灌电流电源的输出连接到5V 降压-升压转换器
谢谢