This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:TPS62933O

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284066/tps62933o-tps62933o

器件型号:TPS62933O

当我验证 Vout 的上限值时、如果不够、首先使用电解电容作为负载电容。 我发现了 SW Fres. 不是 RT 中设置的500kHz:浮点、而是250kHz。 当我切换到 MLCC 类型的采样电容器时、频率值自然恢复为500kHz 的规格值。 这是我的怀疑。 这两个电容值​​会使频率出现如此不同的现象。 哪个设计用于 TPS62933ODRLR 的输出频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asuka:

    测量 FSW 时的测试条件(Vin/Vout/Iout)是什么? 如果您要检查由 RT 电阻器设置的 FSW、器件应在 CCM 模式下工作(例如24Vin-5Vout-3A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asuka:

    我没有收到您的反馈。 我将首先关闭该主题。

    如果您有更多更新、请回复、然后该主题将再次打开。