请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 当 UCC256301停止且输出电压降至略低于设定电压时、当 UCC256301重新启动时、输出电压将跳变。
它被设定为输出24V、但是输出跳至28V。
有一段14ms 的时间、在这个时间内、开关继续忽略反馈。
我应查看哪些设置?
请查看下图。
CH1:输出电压
CH2:FET 开关
通道3:UCC256301 VCC
CH4:输入电压(PFC 输出)