This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146和外部 MOSFET 的温度过高

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294917/lm5146-the-temperature-of-lm5146-and-external-mosfet-is-to-high

器件型号:LM5146

您好、TI 团队、

我们的一位客户报告称、 即使在空载条件下、LM5146和外部 MOSFET (Q19和 Q20)的温度也很高。 原理图如下所示:

PCBA 是 双层的。  

在空载条件下、当输入电压高达25V 时、 温度变得非常高;而在2A 负载条件下、温度变得非常高、以至于您根本无法触摸到它。 您能帮助分析问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina,

    请将 MOSFET 规格输入到快速入门计算器中。 这样可估算功率损耗。

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC 

    MOSFET 会根据其功率耗散而变热。

    高侧 MOSFET 通常具有用于散热的 VIN 过孔和 VIN 多边形。

    请参阅 Q1下的 VIN 过孔和 Q2附近的 GND 过孔。

    这里有有助于低侧 FET 的 GND 过孔、但不支持高侧 FET 的 VIN 过孔。 此外、大 VIN 多边形散 热效果更好。 走近电路板边缘对于热辐射而言是不利的。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多