请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好
客户 收到客户的反馈、告知唤醒电压低、标准是2.05–2.45V、实际的1.4V 可以被唤醒; 随机检查100节电池的唤醒电压、使其高于2.7V、客户返回的电池的唤醒电压为2.48V、并且测得的组数据之间的100pcs 差异相对较大(测试方法: 根据0.01V 标准、使用直流电源向上施加1.4V 的电压、然后查看示波器被唤醒时的电压。
1.4V 经过客户测试。 他们重新测试了返回的电池唤醒电压为1.98V (靠近 IC 引脚、对应于2.47V 至2.50V 的电池唤醒电压(电池组 PACK+、PACK-);将正常电池唤醒电压设置为高于 V 2.75、对应的 IC 唤醒电压为2.22V。
e2e.ti.com/.../37755e1825db4a4f14da85b84b4b54d2.mp4
请帮助检查它。
谢谢
星形