This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:在最新的 LM5177数据表更新中、将电压从80更改为60

Guru**** 2522190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296227/lm5177-in-the-latest-lm5177-datasheet-update-and-change-voltage-from-80-to-60

器件型号:LM5177

在最新的 LM5177数据表更新中、输入工作电压经过了值得注意的调整、已从78V 修改为60V。 现在、我们来探讨一下:当输入电压超过60V 至高达80V 时、IC 的行为是怎样的? 具体来说、输出是否会在这些条件下出现截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeid:

    工作电压范围的最新数据表更新未发生变化(请注意、最新的更新日期为2023年8月)

    工作电压范围已从初步数据表调整为第一版、是的、此处的工作电压范围与 数据表初步版本显示的值相比有所降低。

    因为输入电压范围仍高达85V 作为绝对最大值。 但建议的工作电压范围仅为60V、它仍然可以工作、但我们无法 保证此工作电压范围内的参数。

    此致、

     斯特凡