主题中讨论的其他器件:TIDA-00173、、 PMP22288
尊敬的先生:
根据应用手册:TIDA-00173 ( 用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 反激式隔离型电源参考设计)显示了电压反馈路径中的 RC 滤波器。
如 TIDA-00173应用手册的下图所示、 在电压反馈路径中使用的 RC 滤波器的值为205R (R24)和1000pF (C37)。
我们想知道 R 和 C 值的选择标准吗?
此致、
希坦·帕特尔

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
根据应用手册:TIDA-00173 ( 用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 反激式隔离型电源参考设计)显示了电压反馈路径中的 RC 滤波器。
如 TIDA-00173应用手册的下图所示、 在电压反馈路径中使用的 RC 滤波器的值为205R (R24)和1000pF (C37)。
我们想知道 R 和 C 值的选择标准吗?
此致、
希坦·帕特尔

尊敬的先生:
根据应用手册、反馈电压感测路径中使用的 R24 (205 Ω)和 C37 (1000pF)。 R24和 C37形成 RC 低通滤波器、时间常数为0.205uS、截止频率为773kHz。
根据输入电压和输出负载条件、我们假设 IC 工作频率范围为33kHz 至100kHz。
在使用 UCC2811的每种设计中、电压反馈路径中是否需要 RC 滤波器、如应用手册所述?
请确认。
此致、
希坦·帕特尔