This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:采用 UCC28711的反激式 SMPS 中电压反馈路径的 RC 滤波器值选择

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, UCC28711, PMP22288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294066/ucc28711-rc-filter-value-selection-for-voltage-feedback-path-in-flyback-smps-using-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173、、 PMP22288

尊敬的先生:

根据应用手册:TIDA-00173 ( 用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 反激式隔离型电源参考设计)显示了电压反馈路径中的 RC 滤波器。

如 TIDA-00173应用手册的下图所示、  在电压反馈路径中使用的 RC 滤波器的值为205R (R24)和1000pF (C37)。

我们想知道 R 和 C 值的选择标准吗?  

此致、

希坦·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    感谢您对 UCC28711的查询。

    我认为电路(二极管、电容器)的目的是确保 Vs 引脚受到保护、不受1.2mA 最大电流的影响

    我建议继续使用肖特基齐纳钳位、如下所示(以及 PMP22288):  

    电容器可能与该设计中观察到的电路板布局布线/寄生效应更相关。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据应用手册、反馈电压感测路径中使用的 R24 (205 Ω)和 C37 (1000pF)。 R24和 C37形成 RC 低通滤波器、时间常数为0.205uS、截止频率为773kHz。

     根据输入电压和输出负载条件、我们假设 IC 工作频率范围为33kHz 至100kHz。

    在使用 UCC2811的每种设计中、电压反馈路径中是否需要 RC 滤波器、如应用手册所述?

    请确认。

    此致、

    希坦·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    谢谢你的答复。

    我们不建议在此处使用任何 RC 滤波器。 同样、该电容器可能是由于电路板布局布线导致稳定运行。 根据我之前分享的电路、您唯一需要确保的是 Vs 引脚受到保护。

    此致、

    哈里什