This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM55766-Q1:使用陶瓷输出电容器

Guru**** 2532470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293475/lm5576-q1-use-of-ceramic-output-capacitors

器件型号:LM55766-Q1

在该设计中是否有原因不能使用陶瓷输出电容器代替钽电容器 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=DC77A6550DE6D435

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 根据数据表、对于瞬态负载条件下的大容量电容、数据表第14页上的建议是使用一个陶瓷电容器并联来降低 ESR 和一个 SP 有机电容器。 为方便起见、我已将此摘录包括在内:

    因此、此器件的 webench 设计器中的钽(Cout)和陶瓷(Coutx)并联。 它们均可根据您的设计需求进行修改。 您还可以为器件创建定制设计、以便模拟要添加的无源组件的特性。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们想用4个 Taiyo Yuden UMK325BJ106KMHP 10uFd 50V pats 替换为 Webench 设计中的3个 Panasonic 25TQC15MYFB 15uFd 25V 元件。  陶瓷器件已用于我们电路板上的其他电路、并且占用空间更小。  在进行此变更时、我们应该注意什么?

    谢谢。

    戴夫 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 除了具有不同的封装尺寸外、太阳诱电的工作温度(-55~85 C)比松下器件(-55~105 C)更有限。 您还可以工作的输出电容更小、但额定电压更高、只要您的应用适合使用此有效输出电容、您就应该没问题。  

    我还注意到、此器件标记为"不适用于新设计"、但如果您已经在使用这些器件、我假设这也没问题。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    在确定我们的 应用是否能够与有效输出电容配合使用时、我们应该使用什么标准?

    Webench 是否仅列出了适用于 Cout 替代产品的钽器件?

    除了我们批准的供应商列表中的太阳诱电器件、我们还有其他10uFd 50V 陶瓷电容器、因此供货 不是问题。

    谢谢。

    戴夫 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。

    针对输出电容的主要考虑因素是所需的输出电压纹波和稳定性。

    有关稳定性的更多详细信息、请参阅数据表的公式15到16、以下该摘录内容是为了方便您使用、我已包含的输出电压纹波:

    至于您的其他问题、请参阅第一个答案。

    谢谢!

    约书亚奥地利