This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892EVM:规格检查

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288757/tps552892evm-spec-check

器件型号:TPS552892EVM
主题中讨论的其他器件:TPS552892、TPS552882

您好

TPS552892设置为输入3V 和输出3.8V。 当瞬时负载大于2.5A 时、会发生保护性断电。 如果负载加载缓慢、则不容易发生断电。 在使用示波器测量负载时、最小电压达到2.58V、如下所示:

移除 EN junp、即使您首先提供 VIN、它也无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    黄色通道看起来是 Vin 波形、添加较大的瞬时负载后、由于电缆电阻、输入电压会降至约2.58V、且值小于 Vin_falling 电压、因此器件将关断。 然后输入电压再次升高至高于 Vin 上升电压、器件再次启动。 如果您缓慢增加负载、输入电压将会更稳定。

    移除 EN 跳接、EN 将悬空、因此无法工作。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    1.是否有其他产品建议? 输入将低于3V~42V 1S、输出电压4V~4.3V/大于5A

    2..对于另一种情况,请推荐合适的产品输入电压8.7V~19V,输出电压19V 3.16A/12V 4.17A

    TPS552892如果使用内部8A 保护、可以移除电流限值上的 R1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我想知道为什么输入电压范围这么大吗? 42V 是否为所需的工作输入电压?

    TPS552892可以在3V 的输入电压下运行、但如果输入侧的测试线较长、导致 TPS552892侧的输入电压小于2.6V、则该器件将关断。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    1、客户表示电池是1串

    2..对于另一种情况,请推荐合适的产品输入电压8.7V~19V,输出电压19V 3.16A/12V 4.17A

    TPS552892如果使用内部8A 保护、可以移除电流限值上的 R1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1.如果它是一串、为什么电压范围可以这么大呢? TPS552892不支持42V 输入电压工作电压。

    2.对于这种情况,我想知道为什么这里有两种选择? 它是否用于汽车应用?

    如果输出为19V/3.16A、则建议使用 TPS552882。 如果输出为12V/4.17A、则建议使用 TPS552892。

    R1可以短接以禁用输出电流限制、但 ISP 和 ISN 引脚必须连接到 Vout。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯