This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:LM5169

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294494/lm5169-q1-lm5169

器件型号:LM5169-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5169

您好!

我们正计划使用  LM5169上的电源正常指示器引脚 、在瞬态测试期间输入电压 VIN 降至6V 以下时触发备用 PS。

PGOOD 比较器的工作范围是多少?  如果 VIN 电压降至3.5V、PGOOD 标志引脚是否会继续工作?

谢谢!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的提问。 根据数据表、看起来 PGOOD 引脚的最大额定值为-0.3至14V。当 FB 电压降至 Vref 的90%以下时、内部 PGOOD 开关将导通、并将 PGOOD 拉至低电平。 这种情况发生在 VIN 降至3.5V 之前。有关详细信息、请参阅数据表的第8.3.9节。 为了方便起见、我将它包含在其中:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

     电源正常状态指示器引脚将上拉至12V。

    如果 VIN 降至3.5V 并在3.5V 电压下持续5秒、会发生什么情况?

      在 VIN=3.5时、PGOOD 比较器是否能够保持 PGOOD 引脚为低电平并且 FET 接通5秒?

    什么是 PGOOD 比较器 VCC 源?

    PGOOD 比较器是否可以在低至 VIN=3.5V 的电压下运行?

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的提问。 在 FB 电压上升到 Vref 的95%以上之前、PGOOD 将保持低电平。 对于 PGOOD 的上升沿、它具有5us 的内置毛刺脉冲延迟。

    是的、PGOOD 引脚应该能够在低至3.5V 的电压下运行。

    谢谢!

    约书亚奥地利