大家好、我正在研究 使用 bq24617对3节锂离子电池的充电行为。
I 确认充电行为从 CC 模式更改为 CV 模式、STAT1保持低电平。
我发现 在 充电电流约为0 mA 后、STAT1保持低电平约1小时。
请告诉我为什么 STAT1保持低电平。 是不是啊?
此致、
森山博之

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aya:
很抱歉为您提供方便。
1、 附件为 PDF 版本。 请参阅这个。
2.不、我没有 bq24617 EVM。
此致、
森山博之