This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM3337N 仿真问题

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L, LM337, LM317, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291950/lm337-simulation-problems-with-lm3337n

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:LM317TPS7A39

我正在使用 LM317lL 和 LM337L 设计双极电源电路。  我一开始在 PSPICE for TI 中使用 LM337N、因为 LM337L 不可用。 最终、我将需要用于布局目的的 LM337L。 我可以下载 LM337L 模型、但不想在早期设计阶段使用、因为添加该模型会将我限制为使用三个探针。 同时、对于 LM337N 模型、我几乎没有任何问题。 我的仿真有时会在 LM337输出上产生扁平线0V 输出或千伏尖峰、并且/或永久的运行时间。 LM317的输出符合预期。 我尝试附加一个项目、但收到一条尝试将其归档的错误消息。 T.按照所附错误消息的建议查看了会话日志、但未提供任何其他信息。 LM337N 模型有什么问题吗?  是否可以 将 LM337L 添加到 PSPICE for TI 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    我将把这个重点介绍给产品组、因为他们负责该模型并可以回答有关发生了什么的问题。

    我搜索了 LM337L 的模型、但找不到该器件的 PSpice 模型记录。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我为 LM337L 找到的 PSpice 模型来自 TI Ultra Librarian:

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=LM337L&package=D&pin=8&sid = 018a3b1512c200112733420f670b05050002400d0084c&c=1&exports=CadenceOLB&options=1-1&options=2-1

    我还没有尝试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Roger、

    我稍后会介绍这一点。  您能否提供会话日志?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开项目并尝试存档后、我只会在会话日志中看到以下内容(从会话日志窗格复制):

    INI File Location:C:\cds_spb_home\cdssetup\OrCAD_CaptureTIPSpice_Install/17.4.0/Capture.ini
    ********************************************************************************
    
    Capture Archive Project ...
    -----------------------------
    Archiving project - c:\users\rbrooks\documents\pspice\design4.opj
    Archive settings ...
    	Include library files = NO
    	Include output files = NO
    	Include referenced projects = NO
    	Create single archive = YES
    	Destination archive file = C:\Users\rbrooks\Documents\design4-2023-11-14T21-21.zip
    Creating/Replacing zip archive ...
    INFO(ORCAP-2286): Errors were encountered during archiving the project.
    

    未创建任何 zip 文件。

    以下是成功仿真的原理图版本:

    这里是仿真结果:

    不过、修整电位计 R12和 R13的"设定"点可能会导致仿真耗时一整晚才能完成、在 U2输出端产生尖峰或从 U4提供平坦线零输出。  只要仿真完全完成、正电源侧的探针就会提供合理的数据。  只有负极侧拧紧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否包含库文件? 我能够将所选项目存档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设置 POTS 到0.8 (可能不相关)后,我能够存档的项目没有错误。  附加的归档文件是在启用了"包含库"的情况下创建的、但它的大小与我在没有该设置的情况下创建的相同。

    e2e.ti.com/.../design4_2D00_2023_2D00_11_2D00_15T05_2D00_48.zip

    但是、仿真结果是空白的:

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    我正在查看此问题和您的另一个问题、我会在2个工作日内回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    在我的副本中、我在运行仿真之前去添加库、Cadence 通知我文件名使用"&"、这可能会导致问题。  我不确定这是否是一个错误、但这阻止了我保存更新(添加库)。  在设置新的仿真配置文件并在其中配置库之后、我还收到一个中止的仿真、我怀疑这是由"&"符号导致的。

    我已经运行了两个最新的仿真并进行收敛、但我需要大约一个小时来找到缺失的库、因为我的 PSpice 版本显然没有全部库。  我明天会更深入地了解这一点。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发送了此主题中名称带有"&"的任何文件。 我在我有关 LM337的另一个主题中可能已经做到了这一点。  我确实在此处提供了一个链接(与多个"&")、指向我下载了用于 LM337L 的 SPICE 模型的页面。 我在这里附上了原理图的一个版本、该版本的仿真说明了我所提到的问题的类型。  正输出看起来不错、但负输出为零、并且两个 LM337之间的节点在大约12ms 时有一个难以解释的(小)尖峰。

    非常感谢 您的支持!

    e2e.ti.com/.../Design4_2D00_2023_2D00_11_2D00_16T13_2D00_11.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Roger、

    仿真似乎可以正常工作、但我从头开始下载所有库、所以问题可能就在这里。  我已随附存档的设计文件、如果我操作正确、您应该只需解压缩仿真、打开项目并运行仿真、它应该可以正常工作。  看看您能否下载它、运行它、然后看到下面我显示的相同内容。

    e2e.ti.com/.../design4_2D00_2023_2D00_11_2D00_17T00_2D00_54.zip

    以下是我的设置:

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是从您的版本来看、我仍然会得到一些怪异的结果、但我现在具有此实现所需的仿真、因此我要将此问题标记为已解决。

    在您的存档文件中、我的安装中包含的库文件会提供两次、一次在根目录中、一次在"Additional Files"下。 在根目录中未包含.lib 文件会导致"仿真中止"(附带屏幕截图)。  

    包含这些文件会向我发出警告:最多支持三个探测器(也附带了)。

    在此对话框中单击"确定"是无用的。  无论我在生成的无法理解的用于启用和禁用探测器的对话框中尝试了什么,都会返回警告对话框。 在开始仿真之前、我能够通过单击"Cancel"并移除原理图中 U3和 U4输入处的探头来继续。 结果看起来似乎合理、但正如您在本主题中的上一篇文章中看到的、我得到的奇怪结果似乎取决于无源组件的值。

    电阻器控制输出电压的微小变化再次导致出现"导入模型"警告(尽管设计现在仅包含三个探针)、但仿真仍然启动并再次传递"仿真中止"。 如果将所附项目中的 POTS 设为0.2或0.8,而不是0.5,就会出现像我的帖子中的11月15日那样的空模拟。

    e2e.ti.com/.../design4_2D00_2023_2D00_11_2D00_17T10_2D00_30.zip

    我附加了一个新的存档、其中检查了所有选项、以便您尝试重现此案例、但此时我已准备好此设计所需的一切。  

    我在使用 TPS7A39进行设计时仍然遇到问题、我将在另一主题中继续探讨。

    再次感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    我运行了您提供的更新文件、如果将最大步长更改为100us、则可以正常运行。 我的假设是、仿真器启动负 LDO 时遇到了困难、因此、通过强制它以更高的分辨率进行仿真、更有可能获得正确的答案。

    我必须下载库以获取以前版本的仿真、因为我的计算机上没有全部提供这些库、如果您使用的是 PSpice for TI、那么如果您运行我提供的原理图、则最多可使用3个探针。  我提供了2倍的库文件、以防出现问题、而且您需要备份副本-抱歉、我应该在我的回复中提到这一点。

    如果我将电阻器更改为0.2而不是0.8、则会得到以下结果:

    以下是我的设置(我在这里没有做任何更改、但我想记录此内容、以防以后对您有所帮助):

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢斯蒂芬、他的帮助很大。  对于某些 POT 设置(例如0.83)、我仍然从 LM337获得0VDC 输出、但最大 步长进一步(到50us)修正了该限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于基于 TPS7A39的设计存在一些问题、我现在重新回顾一下。  但是、PSpice for TI 会抱怨外部组件、即使在我删除并更换其投诉的组件(二极管)后、也会抱怨:

    改变二极管的参数似乎会以某种方式改变库组件。  如何从默认库中恢复组件并消除这些警告?

    P.S.从来不介意:我得到它的工作,恢复我的档案从16十一月,删除所有当地图书馆提到我的文章17十一月和应用最大. 减至恢复版本的50 μ s 的步长。