This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:化学成分 ID

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293715/bq40z50-r2-chemistry-id

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好,

化合物 ID 是否需要电池测试? 为何无法使用 Pack 进行测试?e2e.ti.com/.../3324.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:  

    17.72%的 DOD 误差非常高。 理想情况下、为了实现准确的 chemID 匹配、您希望 DOD 误差小于3%。 您能否向我发送您用于 GPCCHEM 报告的输入数据?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    请查看随附的测试数据。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7115.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:  

    您能否提供名为":roomtemp_rel_dis_rel.csv "的文件? 我无法查看带有.rar 扩展名的文档。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    已上传,谢谢

    e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:  

    在查看 relaxe-disable-relax 文件后、似乎有几个因素可能会导致这个问题。 我首先建议重新获取您的数据、确保遵循  适用于您的电池化学成分的化学 ID 选择工具(GPC)简单指南(修订版 A)文档中概述的步骤。 您的电压和电流曲线应与下图中所示的曲线类似。  

    此外、看起来您正在放电到非常低的电压(大约2.5V)、我建议将电池放电到电池数据表中指定的电压、并充电到电池数据表中指定的充电电压。  

    此致、  

    Jonny.