请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431-Q1 主题中讨论的其他器件:TL431
大家好、
图35是正电压稳压器。 您可以提供有关如何将此器件用于负电压稳压器的建议吗?

B&R
利加
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,李家
感谢您的意见。 TL431无法实现这一点、因为您必须从阳极获取-ve 电压、并且无法断开阳极到 REF 引脚的环路、因为它们之间会生成基准电压。
您可以使用 LM4041CEM3-ADJ/NOPB 来实现这一点、因为基准是在阴极和基准引脚之间生成的。 您可以在阳极处添加 BJT、以提高电流驱动

此致
Trailokya