This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:&TPS62A02A Fsw 范围

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295728/tps62a01a-tps62a02a-fsw-range

器件型号:TPS62A01A

大家好、

客户请求了 Fsw 范围规格。 DS 仅提供典型值。 您可以建议 FSW 的最小值和最大值。

谢谢、此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您使用 E2E。

    最小值= 2198kHz

    最大值= 2504kHz

    请注意、以上限值是基于7300样本中的6sigma 分布的 TJ =–40°C 至+125°C、VIN = 2.5V 至5.5V 时的特性数据。

    谢谢。此致、

    Moheddin。