This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59461:选择建议

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295411/tlc59461-selection-recommendation

器件型号:TLC59461

您好!

我对 LED 驱动器有需求,请帮忙推荐是否有合适的产品。

1. 每个 LED 管脚共有6个光珠,一串2个,共3组,每个灯串的电流高达40mA。

2. 电流可以通过 I2C 调节,齿轮总数可以调节;

3. 类似于手电筒模式,多电平调光。

请帮助推荐合适的产品!

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    可以单独控制6个 LED 吗? 它们必须是2个串联的吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    无法单独控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我很好奇您的应用必须串联2个 LED、因为我认为使用单独的6个 LED 点与您的结构相同。

    您能否查看以下结构以了解其是否符合您的要求?

    我比较关心串联的问题、因为串联后 VLED 的电压要更高一些。 我认为6个 LED 点可以实现3*2的所有功能。

    请告诉我您有何疑虑。 如果您不介意、可以通过我的电子邮件地址与我联系:jared-zhou@ti.com

    BR、Jared