This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:交错反激式转换器的负载共享不均

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294425/lm5032-interleaved-flyback-has-uneven-load-share

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件: UCC29002

您好!

我将 LM5032用于交错反激式设计、

输入电压范围为50-137V。

最大输出负载为150W。

LM5032由一个连接到 VDD 和 VCC 的独立12V 电源供电。

我在两个电源路径上遇到负载共享不均的情况。 在较低电压区域、负载主要由 OUT2通道供电。 在中频范围、负载共享几乎是均匀的、而在100V 时、主负载通过 OUT1供电。 下图显示了50V 输入电压和150W 负载下的栅极电压。

您能建议我采取什么措施来确保均匀的负载份额吗? 如需了解更多详细信息、请与我联系。

谢谢!

此致

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以供审核。 此外、该器件没有负载共享功能。 如果您需要良好的负载共享、那么可能需要考虑使用 UCC29002、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在用于 COMP1和 COMP2引脚的反馈线上检测到了一些干扰。 我可以通过放置适当的电容器来稳定它。 现在、两个输出显示的行为都与我所希望的相同。