This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:100V bck IC "LM5013QDDARQ1"&"LM5012QDDARQ1"-需要技术支持

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296021/lm5012-q1-100v-bck-ic-lm5013qddarq1-lm5012qddarq1---need-technical-support

器件型号:LM5012-Q1

您好、TI 团队、

请参阅上述主题。 我们在  物联网远程信息处理 设备中使用了100V bck IC " LM5013QDDARQ1"和"LM5012QDDARQ1"。  
 
我们在100V bck IC 中进行了热插拔测试、在测试过程中、当电压达到75V 时、IC 烧坏。 我们从10个板上进行了实验、得到了相同的结果。
 
立即解决该问题。 我请您确认您是否有空、以便与我们的硬件团队安排一次会议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowri、

    您能否与您分享 SCH 以及电源上是否有任何波形。 峰值电压或 dV/dt 超过100V。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请您直接发送电子邮件。 我想让我的技术团队跟上步伐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、elena-gao@ti.com