This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:最大输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294768/ucc21732-q1-maximum-out-voltage

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

我们如何理解输出电压的最大值?

  1. 该规格是经过测试还是计算?
  2. 是指 OUTMAX=VDDA+0.5还是 OUTMAX= 30+0.5?
  3. 是否该规格为测试结果? 指的是哪种电压? 尖峰还是犁刀?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我认为您粘贴的表来自我们的双通道栅极驱动器系列、而不是 UCC21732:)

    尽管如此、我认为这是绝对最大值表、未经生产测试。 我们不保证器件在超过建议的最大值表值的情况下正常运行、绝对最大值仅用于确保器件不会损坏。 从有关绝对最大输出信号电压的两行条目中、一条是直流条件、另一条是瞬态(200ns)。 它指的是 OUTMAX=VDDA/B+0.5V、而 VDDA/B 的绝对最大值为30V。  

    谢谢。  

    薇薇安