This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:功能兼容性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296045/lm5155-q1-functional-compactibility

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

您好、专家!

我们将用于辅助电源控制的 LM5156用作 SEPIC 配置。 当我们用 LM5155替换控制 IC 时、它是否会对其功能产生影响? 提供了 Schamatic snap

此致

阿诺普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    除 双随机展频外、LM5155和 LM5156是相同的。

    除了没有 双随机扩频并考虑到 DITHOFF 的不同引脚功能(对于 LM5155、需要 AGND)外、它还可以被替换。

    此致、

     斯特凡