This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:较高开关频率下的发热问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286719/ucc28180-heating-issue-at-higher-switching-frequency

器件型号:UCC28180
这款交流-直 流转换器是交流-交流转换器的第一级,我们将230 V 交流电压降至110 V 交流电压,输出功率为1KW。 我们的设计使用三个级
1.第一级 使用 PFC 控制器 UCC28180将230V AC 转换为400V DC
2.第二级使用 LLC 控制器将430 VDC 降至230 V DC。
3.最后一级使用逆变器 级将230V DC 反转至110V AC。
以下是我们在使用 TI PFC 控制器 UCC 28180DR 和驱动器芯片的第一级所面临的问题。
请参阅随附的示意图。
我们最初设计为140kHz 开关 频率 、L3值 为200uH 、我们已注意到烧毁 PFC 驱动器和 MOSFET。 由于这个问题,我们  通过新的电感器设计将开关频率降低到65KHz 的 L3值 600uH , 核心–KS250-06A ,转弯–55,Wire-17.5 SWG。 我们正在寻找您的宝贵建议和建议、以便实现更高频率的开关、从而限制 L3大小并对整个设计进行微调
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binoj:  

    感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。  

    我想为您提供帮助、我需要更多信息。  
    首先、请附上原理图文件。  它不会出现在您的原始帖子中。  
    其次、请附上填写好的 Excel 计算器工具。  如果您尚未执行此操作、可从此处获取: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506

    能否确认在 L3 = 600uH、开关频率为65kHz 时、可获得 Pout = 1000W?  
    PFC 在140kHz 下是否存在正常工作的功率级别?  例如:输出功率从0W 到600W 时工作正常、Pout > 600W 时 MOSFET 会发生故障。  或者其他类似的东西?

    最后、您要提到的第1级是交流输入到400V 直流输出。  第2级为430Vdc 输入至230Vdc 输出。  哪一个是正确的 PFC 输出电压、即400V 或430V?

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的支持。 上图是 PFC 设计。 我们是否可以选择附加 pdf 文件?  我们无法 在500W 左右驱动超过100KHz 的输出。 PFC 级输出为400V,它被误称为430V。我正在使用 Excel 计算表。 完成后、我将与您分享。 谢谢。

    此致

    比诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binoj:  

    感谢您提供原理图和其他信息。  要插入 PDF 文件、请选择对话框下方菜单的 Insert (插入)选项卡、然后选择 Image/video/file 选项以浏览至您的文件位置并将其选中。

    期待收到您的 Excel 文件。  

    在您张贴的原理图中、我注意到您的栅极驱动开启电阻器 R43和 R44各为100欧姆(100R)。  如此高的值会显著减慢 MOSFET 的导通 dVdt。  这种慢速导通速率可能允许更高的开关损耗、从而可能在140kHz 下运行时使 MOSFET 过热。   

    我建议您尝试使用较低的电阻、例如使用22R 来查看加快开通速度是否可以减轻 MOSFET 故障。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的反馈。 我将按照您的建议在栅极驱动器上使用一个小值电阻器进行检查。 请查找包含设计 parameters.e2e.ti.com/.../sluc506cupdate.xls 的 Excel 工作表

    此致

    比诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binoj:  

    希望采用较低栅极电阻值的测试结果为正值。   

    感谢您提供电子表格文件。  我注意到几个需要澄清的不一致之处:
    1.  在你的第一篇文章(上面)你列出1000W 作为你的输出功率额定值.  电子表格显示1250W。  真正的功率目标是什么?   
    2. 上图显示 Rsense = 40mR|||40mR = 20mR。  对于1250W、电子表格需要16mR、要保持 ICOMP < 5.7V、需要 Rsense ~11mR。   您的测试板上的实际值是多少?  
    3. 140kHz 需要在 FREQ 引脚处提供15kR。  原理图显示了20kr、即~105kHz。  您实际以什么频率运行?  
    4. 电子表格显示 Lbst (actual)= 223uH。   您以上的评论表明200uH。  实际使用的值是什么?
    5. 您的注释显示400V 输出目标。  原理图和电子表格中的 VSENSE 电阻指示为~386V。  实际的设计目标是什么?  (注意:275VAC 最大输入时、386V 调节目标不起作用。)

    可能还有其他一些我没有找到的内容。   为避免混淆、提供有关值和测试条件的准确信息非常重要。

    但是、在这种情况下、所有差异都不能解释 MOSFET 和驱动器的故障。   
    我怀疑 MOSFET 故障首先发生、因此取出了驱动器。  我们需要 确定导致 MOSFET 故障的应力。
    基本应力为:
    漏极电流过高=>会导致结温过高=>会导致击穿和故障
    散热太小=>会导致 结温过高=>会导致击穿和故障
    漏极或栅极电压 过高=>会导致 击穿和故障

    很容易观察到 MOSFET 电压和电流、以确定是否有任何电压和电流超过 MOSFET 额定值。
    结温更难确定;基于散热器温度测量、热界面估算和功率损耗估算得出的值。

    此致、
    乌尔里希    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    我注意到、在我填充 Excel 工作表时、我们的设计存在许多差异。 所需的最大额定输出 功率为1200瓦。 很抱歉耽误你的时间。

    让我用发现来纠正板. 希望这将 解决这些问题。 测试后、我将返回给您。 感谢您的大力支持。

    此致

    比诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binoj:  

    希望您的测试进展顺利、  

    自您上次回复后已~3周。  如果不需要进一步的支持、请告诉我、我将关闭此主题。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    我已经重新设计了 PCB 、因为我发现了一些  与返回路径和放置相关的问题。 它处于制造阶段。 在我填写并进行测试后、我会告诉您结果。 我在新电路板中加入了您的所有建议。 希望它性能良好。 我们可以关闭线程时间为。 感谢您的热情支持

    此致

    比诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Binoj。  

    我们希望您的问题在新布局中得到解决。   
    我将关闭该主题。
    如果您在使用新电路板时遇到问题、请打开一个新电路板。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的支持。  如果在电路板上遇到任何问题、我会给您回复。 谢谢  

    此致

    比诺伊