This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291210/lp5036-lp5036-problem

器件型号:LP5036

您好、工程师:

  我有关于 LP5036的一些问题:  

  在使用 LP5036时、我注意到、当输入数据从0x7f 变为0x80时、输出 PWM 占空比会发生突然变化。 我担心这可能是一个错误、因此我希望您可以检查并确认是否存在此问题、并提供解决方案。 我的配置信息是:9位、线性调整模式。 非常感谢您的帮助、我期待您的回复。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    很抱歉这么晚才回复、我会检查一下、尽快回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    您是否意味着您将 OUT_Color 从0x7F 更改为0x80、并且输出占空比会突然发生变化? 或者、您能否详细说明您更改了哪个注册表、然后发现了这一现象? 还有一个问题、您能否告诉我如何将器件配置为9位?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      LP503x 器件允许用户通过 PWM_DISCHING_EN 寄存器启用或禁用抖动功能。 当启用(默认)时、输出 PWM 占空比精度为12位。 当被禁用时、输出 PWM 占空比精度为9位。 我们将 PWM_Dishiting_EN 设置为0、然后  PWM 占空比 为9位(0x00 ~0x1FF)。 PWM 占空比阶跃为1/512 = 0.001953125≈0.195%。  

      我 将 LED0_Brightness 寄存器 设置为0x80、并将  OUT0_COLOR 寄存器设置为0x7F。  OUT0上的 PWM 占空比是 LED0_Brightness * OUT0_color (0x80 * 0x7F = 0x3F80、LP5036将    根据数据表从0x3F80获取9位 MSB 作为 PWM 占空比、占空比为0x7F)的结果。 我使用示波器来观察 OUT0、然后我得到 Duty1。 之后、我将 OUT0_COLOR 寄存器设置为0x80。   我使用示波器来观察 OUT0、然后我得到 Duty2。 我认为 Duty2 - Duty1 ≈0.195%、但在实际情况下、 Duty2 - Duty1  ≈0.4%。  这种 情况仅在 OUT0_color 的值从0x7F 更改为0x80时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    我会尽量做你的评论,请给我一些时间来做,我会尽快回到你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    我已经在工作台上测试了它、似乎我无法获得如上所述的行为。 您能否分享您的波形、您能告诉我您为何对这一步感兴趣?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查波形!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 占空比的线性在我们的系统中非常重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hupfly:

    感谢您的评论、请给我一些时间与设计人员讨论这个问题。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hupfly:

    很抱歉更新得晚了。 我在工作台上测试过这种现象。 我以前没有观察到此行为的原因是示波器精度高。

    我已经和我们的设计人员讨论过这个问题、您能使用12位而不是9位来控制输出占空比吗? 我们认为、如果您使用12位、效果会更好。

    BR、Jared