This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TI 如何获得6A 最大电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294271/tps22965-how-did-ti-get-6a-maximum-current

器件型号:TPS22965

您好,

TPS22965是一款6A 负载开关。 但是、您是如何获得该值的?   您计算此6A 值的温度是多少?  我阅读数据表、最大 Tj 为125C、导通电阻为25mR、如果电流为6A、则环境温度为59.84C。  我想知道 TI 是如何获得该6A 电流的。  

谢谢你。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我不是很确定你是如何计算59.84C ,但一般来说,为了得到一个球场估计,我们使用以下等式:

    FET 上的压降非常小、因此输入端的实际电压不会影响太大。这些都取决于热性能/布局、但此处的主要变量是导通电阻和集成 FET 发热的程度。 要计算此值、请使用以下公式:

    请记住、Pdis * Rtheta 将是温度上升-因此您必须将其与环境温度相加才能获得结温。

    话虽如此、6A 最大值也与 FET 本身的工艺限制以及经过长期可靠性测试后的额定值有关。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的解释。  这意味着6A 是经过长期可靠性测试后的过程限制,对吗?  我仍想知道为什么这不是7A 或5A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们无法分享确切的内部测试程序、但6A 是在考虑了所有必要要求后达到的电流电平、用于确保在该器件的整个寿命期间和在该器件的温度范围内可靠运行。  

    此致、
    时间