This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:IBB 配置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5, TPSM5601R5H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282399/tpsm5601r5-ibb-configuration

器件型号:TPSM5601R5

TI 您好

我已经 在应用中采用 IBB 配置设计了 TPSM5601R5。

电路的参数是28V 输入电压、-8V 输出电压和最大 负载为0.5A。

该电路根据 TI 应用手册 SNVA962设计。

应用手册中的原理图指定将 VOUT 连接到 SYS GND 并将直流/直流转换器的 PGND/AGND 连接到负电压(在本例中为-8V)。

我的原理图如下所示:

使能和 PGOOD 转换到 SYS GND 基准的情况也如应用手册所述(需在 PMOS 栅极源两端添加齐纳二极管以限制电压)。

该电路显示以下行为:

当使能端口为0V 时、转换器 EN 引脚上的电压为0V。

当使能端口为3.3V 时、转换器 EN 引脚上的电压为28V。

在这两种情况下、Vout 处的电压均为0V、AGND/PGND 处的电压也为0V。

在 V5V 引脚上测得的电压仅约为1.5V、当器件启用时、我希望此引脚上的电压为5V。

您能否查看我的原理图并突出显示错误(如果有)。

此外、请提供有关如何继续调试器件的建议。

此致

拉尔斯  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    您是否有可以分享的波形? 看起来您的设计具有相当多的输出电容。 输出电容过大有时会错误地触发器件的断续模式。 此外、将您的 EN 电平转换器设计与应用手册进行比较、看起来您在 PMOS 和 NMOS 之间有一个额外的电阻器。 此电阻器有具体用途吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、感谢您这么快联系我们。

    顺便说一下、我们使用的实际 IC 具有 PN TPSM5601R5HRDAR。

    这是启动波形。

    黄色轨迹线表示 NMOS 使能信号(3.3V 电平)。 青色线迹为 Vin。 当 Vin 超过大约12V 时、通过外部电路触发3.3V 使能。 当 ENABLE 变为高电平时、V5V 从0V 变为大约1.5V。 当 ENABLE 变为低电平时、V5V 恢复为0V。 这向我指示 IC 的内部调节可能有问题?

    就输出电容而言、数据表中的8V (而且我想也是-8V)下所需的最小输出电容约为35µF (图8-2)。 我已经放置了大约55 µF ,我不认为是过度. 不过、我可能出现了错误?

    关于额外电阻器(我的原理图中的 R10)是由于引入了齐纳二极管(为了符合 PMOS 的额定电压而引入)而引入的。 我的 SPICE 仿真显示、在没有电阻器的情况下、齐纳二极管中的功率耗散为14W。 因此、引入电阻器是为了减少流过齐纳二极管的电流、从而降低功率耗散。 无论如何、使能电路似乎可以正常工作、但-8V 电源轨未上电、因此当 PMOS "打开"时、即与 Vin 断开、电压不会被拉至-8V。 由于-8V 电源轨没有上升、电压将变为0V、而不是-8V。 当 PMOS 闭合时、EN 引脚为 Vin、即28V。

    我接下来要做什么? 我是应该用新的 IC 替换直流/直流转换器还是具有任何其他选项?

    仅供参考、我还 在设计中将 TPSM5601R5H 用于标准配置中的其他两个电压、这两个稳压器按预期工作。  对于这两个稳压器、当 ENABLE 为高电平时、测得的 V5V 电压为4.985V、当 ENABLE 为低电平时、测得的电压为0V。 这两个稳压器具有相同容量的输出电容、但显然不具有 CBYPASS 和 CBULK。

    28V 到8V 直流/直流转换器的原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我们希望看到相对于 AGND/PGND 测量 Vin、Vout 和 EN 的波形。 您能否在空载条件下以及在应用的预期负载下执行这些测量? 您还能否共享 PCB 布局?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们有一段时间没有听到、我现在将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题、或打开一个新主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海里奇

    很抱歉我的回复太晚了。 我设法通过更换 新部件来解决此问题。

    原始器件必定会受到损坏、因为我在设计中错误地将多个转换器的 LDO 输出连接在一起。

    切断连接 LDO 输出的走线并更换 IC 解决了我的问题。

    此致

    拉尔斯