This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:DP ALT 模式,TUSB1046原理图

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294041/tusb1046evm-dp-alt-mode-the-schematic-of-tusb1046

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1046-DCI

您好

我们正在研究 C 型的 DP ALT 模式方案。 即、在源侧、DP 信号转 Type-C 接口。

我们发现"TUSB1046EVM"可以释放上述功能。 我们可以从以下网站获得介绍:www.ti.com/.../TUSB1046EVM

EVM 板应具有 "TUSB1046-DCI 和 PS65982"的 IC

我下载了 "TUSB1046EVM 原理图"、  但  在原理图中找不到 PS65982和 DP 接口。  

您能将合适的 TUSB 1046EVB 原理图发送给我们吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海东

    我认为 TI.com 上的1046EVM 原理图错误地上传为不同的器件。 这是 1046.e2e.ti.com/.../7433.INT053A_5F00_Schematic.pdf 的 pdf 原理图

    EVM 用户指南中的原理图也应准确无误。  这是用户指南链接、

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane

      感谢您的大力帮助!  对于原理图、您能否提供*。dsn 文件的版本?

    它将缩短我们的设计时间。 谢谢。

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    这是原理图的.dsn 文件版本。

    希望这对 您有所帮助、如果您有任何其他问题、可以随时提出。

    e2e.ti.com/.../INT053A_5F00_Schematic.DSN

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane

    非常感谢!