This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:如何将升压转换器和反相降压升压转换器 IC 与单个外部时钟信号同步?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293970/tps61178-how-to-synchronize-boost-converter-and-inverting-buck-boost-converter-ics-with-a-single-external-clock-signal

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件:LM25576

您好!

如何将升压转换器和反相降压/升压转换器 IC 与单个外部时钟信号同步?  

TPS611781 fpwm 模式 Vout 12v 和 LM25576作为反向转换器 Vout =-5V。  

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1700332265215v4.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1700332220567v2.png

设计文件: https://drive.google.com/drive/folders/1KdJ72Cmp5Jy25KD4hIzSK6L2y76kiSW7?usp=sharing 

任何应用手册或参考指南都将非常有用。  

谢谢。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EYupcaker:

    这两个器件都有 SYNC 引脚。

    将 外部时钟信号同时连接到引脚 、那么这两个引脚将同步。

    似乎没有 与此相关的应用手册或参考指南。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将信号同时提供给两个集成电路、但无法正常工作。 我读过的表单说应该进行电平转换。 是否需要除此过程之外的其他过程? 我正在尝试将负电压输出与正电压输出同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EYupcaker:

    对不起、我无法打开您的共享文件夹、图片太 模糊、无法 阅读。

    如果您需要 电平转换、可以尝试以下操作:

    将 SYNC 信号连接到 TPS611781 SYNC 引脚并 将 SW 信号连接到 LM25576的 SYNC 引脚。

    SYNC 引脚的最大输入电压为7V、因此需要电压分压电阻。

    此外、LM25576的 SW 信号也可以是连接到 TPS611781的 SYNC 信号。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我会尽量向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我的原理图、请在 look.e2e.ti.com/.../4263.E4_2D00_PWR.PDF 网站上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 EYupcaker:

    原理图很清晰、我将等待您提供反馈。

    此致

    费格斯