This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VDD5引脚电流消耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269598/tps546d24a-vdd5-pin-current-draw

器件型号:TPS546D24A

您好!

由于输入电压为3.3V±10%、我考虑放置一个升压转换器、以便除了为 TPS546D24A 的 AVIN 和 PVIN 引脚之外、为其 VDD5引脚电压外部供电。 您能否向我提供有关 VDD5在此配置中为正确的升压转换器选择消耗多少电流的信息?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    短路电流列为100mA。 因此、您可以在这方面设计最大电流规格。  

    我认为、根据下表、VDD5工作电流的实际近似值约为10mA。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    是否有可能通过查看鉴定数据或询问设计人员来获得更准确的最大 VDD5电流值?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我在上一主题中找到了您的问题的答案:(+) TPSM8D6C24:外部 VDD5电流消耗-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    "外部 VDD5源的典型电流消耗为12.5mA、+ 1mA / 100kHz Fsw

    最大电流消耗为17mA Fsw/100kHz + 1mA

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、
    横田真一