This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:参考设计代码中 UART 支持的 HAL

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293472/bq76952-hal-for-uart-support-in-reference-design-code

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355、MSP430WARE、MSP-EXP430FR2355

在参考设计 c 代码中:主 MSP430FR2355 I2C.c 在 sluc701a 第790行:void UART_initPins (){    //配置 UART 引脚、模块在 HAL_GUIComm_UART_FR235x.c 中配置

P4SEL0 |= BIT2 | BIT3;

P4SEL1 &=~(BIT2 | BIT3 );}

我未在任何位置找到它:HAL_GUIComm_UART_FR235x.c。

实际上、我很难为 MSP430找到任何 HAL

谢谢。

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    它可能在#Includes 中。 如果我不得不猜它会在 #include 在线路66上。  

    我在 MSP 团队中循环提供其他意见。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 给我回复。 我在 ARM 领域具有一些有关 HALs 的经验、其中有文档描述如何调用 HAL、但我找不到适用于 MSP 的任何文档。 也许我在看错误的地方。 有任何建议都很好。

    此致、

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能否为我提供您下载的项目的链接? 然后、我可以检查 libary。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 BQ76952参考设计作为使用此器件实施 BMS 的基础。 文档是

    SLUC701BQ769x2电池监视器的微控制器代码示例

    在 MSP430的源代码中有一个 MAIN_MSP430FR2355_I2C.c 和头文件 BQ769x2Header.h

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark、我会检查代码、并在一天之内向您提供反馈。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我已经 看了这个链接、我觉得下载的内容遗漏了文件夹"include"。

    根据它的名称、我在 MSP430 Ware 中搜索过、发现这个文件可能对您有所帮助。 至于头文件中包含的其他文件、我建议您可以再次检查是否有。

    MSP430Ware: https://www.ti.com/tool/MSPWARE?keyMatch=MSP430WARE 

    文件路径:...\MSP430Ware\MSP430Ware_3_80_14_01\Gui_composer\examples\MSP-EXP430FR2355\streaming\gc_simple_json\msp430_HAL

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的研究、Sal。 我认为这个问题出在参考设计的原理图中显示 UART 与 CAN 收发器相连(见下文)、我假定参考设计的代码作者会在其中放置一些与此接口相关的代码、 保存在.h 文件中。 我现在认为,这不是它们构成的范围。 如果我把我们带到这里的兔子洞,我表示歉意。 如果这样的代码存在,我很乐意看到!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的反馈、我将关闭该主题、如果您有任何进一步的问题、欢迎您提交新问题。

    至于代码、通用标题似乎放在了430ware 中、您可通过之前的链接下载应用。 如果您对它们感兴趣、则可以在430ware 中进行搜索。

    示例如下:

    B.R.

    萨尔