This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:UCC27284QDRQ1 P2P 栅极驱动器产品

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27201A-Q1, UCC27212A-Q1, UCC27284-Q1, UCC27301A-Q1, UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291985/ucc27284-q1-ucc27284qdrq1-p2p-gate-driver-products

器件型号:UCC27284-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27301A-Q1、UCC27282-Q1 、UCC27201A-Q1、 UCC27211A-Q1、UCC27212A-Q1

大家好、

您能否告诉我哪个栅极驱动器产品与 UCC27284QDRQ1引脚相同?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shoji、

    感谢您提出有关 UCC27284-Q1的问题。

    我们有几个与 UCC27284QDRQ1引脚相同的驱动器。

    我们最新的驱动器之一是 UCC27301A-Q1、它与 UCC27301AQDDARQ1具有 P2P 功能。 与 UCC27284-Q1的3A 拉电流和3A 灌电流相比、此器件具有更高的驱动电流、即3.7A 拉电流和4.5A 灌电流。 它们都具有互锁功能。 UCC27301A-Q1具有8V UVLO、而 UCC27284-Q1具有5V UVLO。

    我们还提供 UCC27282-Q1、它是 P2P 用作 UCC27282QDDARQ1和 UCC27282QDRQ1。 该器件不具有互锁功能、但它确实具有5V UVLO 以及3A 拉电流和3A 灌电流。

    UCC27201A-Q1也是与 UCC27201AQDDARQ1相同的 P2P 选项。 该器件具有3A 拉电流和灌电流以及8V UVLO、它不具有互锁。

    UCC27211A-Q1是另一个 P2P 选项、如 UCC27211AQDDARQ1。 此器件具有3.7A 拉电流、4.5A 灌电流和8V UVLO 的更高驱动电流、但不具有互锁功能。

    我们还具有 UCC27212A-Q1、与 UCC27212AQDDARQ1引脚相同、具有 P2P 功能。 该器件具有3.7A 拉电流和4.5A 灌电流以及5V UVLO、但不具有互锁功能。

    在这些选项中、新型 UCC27301A-Q1最符合您的需求、因为它还具有互锁功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moore、

    感谢您的支持!

    此致、

    庄司