This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:错误(ORPSIM-15461):X_U1的接口节点数不正确。 X_U1是 TLV62569P_TRAS

Guru**** 1126110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293205/tlv62569-error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1-x_u1-is-a-tlv62569p_trans

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62A02

大家好!

我想在 PSPICE_FOR_TI 上模拟 TLV62569、此问题是:"ERROR (ORPSIM-15461):X_U1的接口节点数不正确。"

原理图上只有 TLV62569和一些无源元件。

我还尝试 按照另一个票据中所述更改库:我已经从库中删除了 nom_pspti.lib、并从 TI 网站添加了 lib 文件。 但我仍然有问题。

我的 PSPICE_FOR_TI 版本为 17.4-2023-S009、这是最后一个版本。

您是否知道这款车出了什么问题?

此致

罗穆阿尔德·索约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    您选择了哪种参考设计? 有4个。 我选择了最后一个、TLV62569_TRANS、并且它运行正常。

    我要去买一个屏幕抓拍,但斯皮普和 PSpice 冻结了我的电脑。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我想使用 TLV62569P_TRANS、因为它包含 PG 引脚。

    我 也能够使用 TLV62569_TRAS 模型、但我无法看到稳压器进入省电模式。
    您是否能够看到 SW 引脚的行为变为省电模式?

    罗穆阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查模型了吗? 顶部有注释、指定建模内容。 可能是误会、但我看不到关于正在建模节能模式的任何内容。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TLV62569P 模型上、如果我理解正确、则有 低功耗 模式" d.零电流检测和模式"的注释。
    此外、还对"开关特性和随 VIN 的变化"进行了建模。 对于 ME、开关必须反映输出变化、在省电模式下、开关与正常模式下不同。
    由于没有针对 TLV62569型号的注释、我不确定 PSM 型号是否嵌入。  

    但现在的问题是我无法使用  TLV62569P 模型、因为我看到此错误"错误(ORPSIM-15461):接口数量不正确"
    如何找到问题的原因?

    罗穆阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald、我将把它送到产品线、因为我对它的建模方式很深入。 他们应该能够给你一个明确的答案,一种或另一种方式。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    我曾尝试仿真  TLV62569P PSPICE Trans 模型、能够做到这一点、没有任何错误。 PFM 模式也按照预期进行仿真。

    是否可以发送您拥有的库路径的片段?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    这是我使用的库路径的片段。


    此致、

    罗穆阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    您是否可以删除下面以红色突出显示的2个文件、然后使用"浏览"按钮添加到设计您的本地项目文件夹中包含的库文件(TLV62569P_TRANS.LIB)?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我做了更改、但问题仍然是一样的。

    以下是仿真得到的输出文件:


    **** 11/23/23 15:01:46***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"SCHEMATIC1-essai_1"[ C:\Cadences\Test\test-pspicefiles\schematic1\essai_1.sim ]


    ****电路说明



    **创建电路文件"essai_1.cir"
    **警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

    *库:
    *配置文件库:
    *本地图书馆:
    *来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD4\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
    .lib "C:\R&D \ LTspice_lib\slvmc19b\TLV62569P_PSPICE_TRANS_TLV62569P_TRANS.LIB"
    .lib "nom.lib"

    *分析指令:
    。 变换0 3ms 0 10n
    。 OPTIONS ADVCONV
    。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
    。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
    。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****
    *源测试
    R_R1 N00596 VIN 100k TC = 0、0
    C_C2 N00495输出22u TC = 0、0
    R_R3 FB 输出200k TC = 0、0
    R_R4 0 FB 100k TC = 0、0
    L_L1 N09553输出2.2uH
    V_V1 VIN 0
    +PWL 0 0.5m 3.3
    V_V2 N07996 0
    +PWL 0 0 1m 0 1.0001m 3.3
    R_R6 N09553软件33m TC = 0、0
    R_R7 0 N00495 500u TC = 0、0
    R_R8 0输出1.8 TC = 0、0
    X_U4 N07996 FB 0 N00596 SW VIN TLV62569P_TRANS X_U4 N07996 FB 0 N00596
    + SW VIN TLV62569P_TRANS 参数:SS=1

    ****恢复 essai_1.cir ****
    。 结束


    错误(ORPSIM-15461):X_U4的接口节点数不正确。

    此致、

    罗穆阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    输出文件中的 X_U4定义错误。  

    这是否带有您创建的新原理图? 您能否压缩项目并添加附件?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我对其他版本的 TLV62599进行了一些测试、而且器件型号有所增加。
    这是 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../8400.Test.zip

    此致、

    罗穆阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    我不知道为什么这对你来说失败了。 还有一种将模型添加到项目的替代方法。 我能够使用此方法来仿真您的项目。

    我已将您的项目与 正确添加的模型相关联。

    e2e.ti.com/.../8400.Test1.zip

    这是添加模型的替代过程。

    1.删除原理图中的 TLV62569PDRL_TRANS 部分。

    2.右键点击"Design Cache"和"Cleanup Cache"

    3、将  此模型 https://www.ti.com/lit/zip/slvmc19中的 TLV62569PDRL_TRANS.OLB 和 TLV62569P_TRANS.lib 文件复制 到您的项目文件夹

    4.右键点击 PSPICE 项目中的"Librarie"、然后添加  TLV62569PDRL_TRANS.OLB

    5.单击"模块库",然后单击"编辑"->"项目"。 选择  TLV62569P_TRANS.lib 作为网络列表文件。  

    6.右键单击 中的 TLV62569PDRL_TRANS。 您添加的 OLB 文件。 选择"Associate PSPICE Model"(关联 PSPICE 模型)。   

     在项目文件夹中选择 TLV62569P_TRANS.lib。 然后点击 "Matching Models"中的 TLV62569P_TRANS、然后点击"Next"。

    按如下所示匹配所有引脚、然后点击 Finish。

    7.选择位置->部件。  

    点击  "库"中的 TLV62569P_TRANS、然后双击"部件列表"中的部件将其添加到原理图中。

    如果这是用于新项目、我推荐这里使用我们更新的器件 TPS62A02。

    此致、

    瓦伦