主题中讨论的其他器件:LM3488、 LM5155、LM5121
您好、支持团队、
我使用 LM3488进行从12v 到24V 的转换。
(传统升压转换器)
在某些最坏的情况下、它应支持高达2.2A 的输出(短脉冲)、但计划的平均电流消耗不会超过2A。
我几乎尝试了原理图,由 TI 的工具 Webench 建议,但我遇到了一些问题-硬浪涌电流,在操作的开始,它达到5A !
LM3488中已经实现了一些"软启动"功能、我看到延迟约为2ms -在输入端的12v 上升和直流/直流开关开始之间、通常这种软启动功能是有效的、但还不够...
您能建议任何其他解决方案/技巧吗?
(例如、我添加了与上部反馈电阻器并联的100nF 电容器、这有所帮助、但仅提供了部分帮助)
目标是浪涌电流不应超过3A。
谢谢。