This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:输出电压问题

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460, LMQ61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293605/lmq61460-output-voltage-problem

主题中讨论的其他器件:LMQ61460LMQ61460EVM

부품 번호:LMQ61460

这是一个针对12V 输入的输出电压为8.7V 的电路。
无法正确输出输出输出输出电压。

下图显示了输出的波形。
它的输出电压没有高达8.7V。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多少电路板显示存在此问题? 也可以获得 VIN、VEN、SW 和 VCC 的波形吗?

    在器件开始开关和调节输出之前、EN 电压应清除1.263V 的 EN_Rising 阈值。  

    查看数据表、可发现5V 输出| 2.1MHz 设计是适合您应用的最接近输出电压设置。

    您使用的元件看起来类似于典型的外部元件值。  

    对于8.7V 输出、反馈电阻器的值看起来是正确的、输出电容适用于2.1MHz 设计。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图附加了 VIN、VEN 和 SW 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 PCB 布局中注意到的一个主要问题是、SW 连接未按照数据表中的建议进行连接。 以下是将 CBOOT 连接到 SW 的布局指南。

    在 PCB 布局中、看起来好像有一个 CBOOT 连接、通过电路板传回引导引脚。

    黑色圆圈表示建议的 BOOT 至 SW 连接。  

      

    根据内层上 BOOT 布线的连接位置、它可能会将噪声耦合到 BOOT 节点上、从而影响输出调节。  此外、VCC 电容器应该在引脚2/3之间、以尽可能小的环路为正常运行。 它看起来与 IC 不同、C561位于同一层。  

    这两点可能会导致器件运行不正常。  
    我建议使用现有的 LMQ61460EVM、并将其配置为与系统相同的应用、并通过评估确定 PCB 布局。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、布局的设计与指南不同。 我们将根据布局指南修改 PCB 布局。
    目前、我们已在 VCC 引脚上添加了一个电容器、并确认输出电压为8.7v。 VCC 引脚上的噪声也降低了。
    感谢您的答复。