This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:UCC28C56H 仿真问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285257/ucc28c56h-ucc28c56h-simulation-issue

器件型号:UCC28C56H
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

大家好、

美味!!

我正在尝试  按照 WEBENCH 建议的原理图对 UCC2856H 进行仿真。 但无法实现输出。  

观察结果为:

VDD 为19V

VFB 观察2.3V

其余所有检测信号的电压为0V

规格为:

VinMin = 40.0V VinMax = 200.0V Vout = 7.0V Iout = 3.0A

在此、我将随附用于您的参考的原理图和仿真波形电阻器。 请浏览并告知问题。 非常感谢 Advace。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    您将输入电压描述为直流、但显示了具有交流输入的 Webench 和 PSPICE 原理图? 不管怎样、附加的是一个基本反激式设计、在 PSPICE for TI 中使用了 UCC28C43。 我希望您可以进行仿真并验证其是否正常工作、然后慢慢开始更换元件、直到满足您的要求。 您应该从更换 PWM 控制器开始、只验证它仍然运行、然后再继续以重新定义功率级。

    您的仿真正在运行、但没有符合您的预期的行为/切换。 尝试暂时移除转换器开关不需要的所有功能(软启动、斜坡补偿)。 我在下面提问您还有几个联系。

    1. 圆圈区域处未显示任何连接点-确保已连接这些点。

    e2e.ti.com/.../UCC28C43_5F00_Steady.zip

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、C

    感谢 UCC28C43仿真文件将考虑在后续阶段进行仿真。

    寄存器 UCC28C56H、  

    连接是 filne。

    我之前已尝试删除 SS 和 Slope comp、问题仍然相同。  您能帮助 分享上述技术规格的仿真吗?

    - Manoj.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我将无法为您构建 UCC28C56仿真文件、但这就是我向您发送了正在工作的 UCC28C43仿真文件的原因、因此您可以将其用作构建您自己的 UCC28C56仿真文件的起点。 用 UCC28C56替代 UCC28C43、然后根据您的要求修改功率级。 我希望这对您有所帮助。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    u 发送的文件、我无法通过 PSPICE for TI 打开、您能否重新检查或帮助我如何在应用中转储.net 文件

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 它看起来像。 OPJ 文件丢失。 试试这个:

    e2e.ti.com/.../7838.UCC28C43_5F00_Steady.zip

    此致、

    史蒂夫