请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640 
我 正在处理一个项目。 其中、 我使用 TPS26400RHFR 作为保护 IC。
我 使用 TPS2640EVM 原理图参考我的项目对应的同一电路
但我的电路无法正常工作。
输入= 24VDC
得到零电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.