This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663-166EVM:故障

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294009/tps2663-166evm-failure

器件型号:TPS2663-166EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1663TPS2663

团队、您好!  

我希望查看是否可能提供与测试期间发生的故障以及导致 EVM 板损坏的故障相关的答案。  

应用的简短描述:使用 EVM 板作为电子保险丝来导通和监控 MicroMobility 电池组的充电电流。 电池组电压最大为42V、充电电流最大为3安培。  

当在运行并为电池充电时、EVM 板的输入端发生短路时、测试出错。 PSU 输出设置42V 3 AMP。  

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的联系。 请分享更多有关器件发生故障的测试条件的详细信息。

    您在 VIN 处提供了42V、然后发生了 VIN 到 GND 短路?

    2.短路是如何发生的?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。  

    测试条件如下:

    PSU 配置:42V @ 3AMP CC 连接到 EVM 的输入端  

    连接到 EVM 输出的电池组(电池参数36V, 12.8Ah - 460.8Wh)

    电池充电电压42V @3A 受电源限制

    EVM 电路板配置:

    J7 -关闭  

    J8 -关闭  

    J9 -引脚1-2闭合  

    J10 -关闭

    TP19 -在初始阶段连接到 GND。  

    运行测试:  

    对 PSU 进行编程并禁用输出、将 PSU 连接到 EVM、将电池组连接到 EVM、将 EVM 连接到 GND 以将 EVM 置于关断模式、启用 PSU 的输出、移除与 tp19的 GND 连接、Vout2 = 42V 且电流@3安培由2个万用表测量、 然后通过一个1欧姆的电阻器50W 将输入短路。 PSU 将 Vout 降至接近0V、EVM 损坏。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    1、您是否在这里申请了短款?

    2.您是说 VOUT 先归零吗?

    3.您是否能够捕获波形?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1. 您是否在此处申请了短路?

    是  

    2. 您的意思是 VOUT 先变为零?

    PSU 的 VOUT 变为0  

    3. 您是否能够捕获波形?

    否。 我不是在寻找波形、而是在寻找输入 VBUS 上的短路行为、并没有真正预测电子保险丝会在这种情况下出现故障。

    有关应用程序的进一步讨论、我们必须进行私人对话。

    谢谢  

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我认为可能会发生这种情况:

    当输入对地短路时、器件将检测到反向电流、突然电流路径将被切断。 由于从 VOUT 到电池之间有一根电缆、由于存在这种电感、将出现 L*di/dt、VOUT 引脚电压将跳至42V 以上。 这将导致超出 VOUT 引脚的绝对最大值。 我们将需要在输出端增加电容和使用 TVS 二极管、以将电压钳制于 OUT 引脚的绝对最大值67V 以下。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goel、您好!  

    我只想指出的是、该测试是使用 EVM 的通道2 (TPS16630PWPR)完成的、观察您发布的是通道1的图纸。

    在通道2的示意图中,VOUT 上有一个二极管和电容,D8 -二极管,肖特基,60V,2A, SMB、二极管正常、电容、陶瓷、1 µF、 100V、±10%、X7R、1206、电容爆炸。

    谢谢

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很抱歉造成混淆。 如果电容爆炸、这意味着它可能看到高于100V 的电压或可能出现高电流。 TPS1663 IC 可能会因反向电流过大而损坏、因为 TPS1663不会阻断反向电流。 您可以在另一个阻止反向电流的通道上重复此实验。

    此致

    G·库纳尔