This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:超出最大电压输入时的器件行为

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SEP, TPS7H2211-SP, TPS7H2140-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290937/tps7h2201-sp-device-behavior-beyond-maximum-voltage-input

器件型号:TPS7H2201-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H2201-SEPTPS7H2211-SPTPS7H2140-SEP

您好!

我想知道在输入电压永久达到10V 时 TPS7H2201-SEP/SP 的行为。 输出是否会与输入电平发生短路?

此致、提前感谢您的支持。

Raúl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    遗憾的是、10V 输入电压明显高于器件的绝对最大额定值中列出的限值、因此 TI 无法保证在我们建议的 工作条件之外的行为或性能。 在任何时间内应力超出绝对最大额定值下列出的值都可能会对器件造成永久损坏。

    如果预计将10V 施加到此电子保险丝的输入  电压、则 TPS7H2211-SP 可作为替代产品、因为它支持高达14V 的输入电压。

    谢谢。

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复、我看到了替代方案、但遗憾的是 TPS7H2211-SP 没有电流检测和可编程电流限制。 此函数还有其他替代方案?

    此致

    Raúl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    我们新发布的 TPS7H2140-SEP 具有4.5V 至32V 的输入电压范围、并具有电流感应功能和可编程的电流限制。 它是一个4通道电子保险丝、每个通道支持高达1.35A 的负载。 如果所有四个通道都配置为并联、TPS7H2140-SEP 可提供高达5.4A 的电流。

    我将 在此处链接产品页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢替代方案、但它不适合我们的设计、因为它不具有可配置的 OVP。

    返回 TPS7H2201的超出范围行为。 考虑到器件可能会永久损坏、我想知道在这种情况下、器件是否会使输出与输入短路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raúl

    遗憾的是、我们不分析  最大工作条件之外的器件行为、包括失效模式。 由于我们不进行 全面测试、因此总有 发生这种类型故障的可能性。

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复和支持、现在很明显、没有超出最大级别的行为信息、也没有设计预期的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raúl

    现在、我还可以回答有关此主题的任何其他问题或需要支持吗?

    谢谢!

    安迪