This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:WDI 应用问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291993/tps3823-wdi-application-issues

器件型号:TPS3823

您好、  

TPS3823-Q1WDI 工作模式:

  • 用途:外部 I/O
  • 未使用:
  • 悬空(高阻抗):内部计时器
  • 在 WDI 和接地端之间放置一个1-kΩ 电阻:需要 BU 解释工作机制(什么工作模式不处于高阻抗?)

应用描述:

  • 使用 TPS3823时、客户有特殊的功能要求。 在 MCU 和 WDI 之间有一个用于进行控制的开关。
  • 当开关接通时、预计会提供外部 WDI 信号。 当开关关闭时、外部 WDI 信号停止、并使用内部 WDI 信号。

支持需求:

需要您的帮助来解释当 TPS3823从高阻抗状态切换到 I/O 端口时、内部计时器是否会在延迟后从0再次开始计数。

2.客户进行了一些测试、关闭了开关、将 WDI 从高阻抗切换到 I/O(I/O 端口未发送信号)、并发现从开关导通到 MCU 复位的时间为180ms~600ms

3. WDI 引脚如何确定其处于高电阻状态?
4.高电阻状态电阻的阈值是多少? 或者、将 WDI 脚和接地之间的电阻值确定为高电阻状态的电阻值多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 WDI 不再为高阻抗、看门狗装置应该开始计数。

    2.这一次比它应该的要快。 我可以在我们的实验室中进行测试。

    当 WDI 悬空时、内部振荡器通过40k 欧姆电阻器提供脉冲。 当 WDI 通过 I/O 驱动时、这会在 WDI 引脚上形成一个分压器、来自内部振荡器的信号将变得非常小、不会触发看门狗。

    4.我们建议在 WDI 和地之间连接一个1k Ω 下拉电阻来禁用高阻抗状态。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您提供快速反馈、对于以下项目、我仍然有一些困惑:

    一旦 WDI 不再为高阻抗、看门狗装置应该开始计数。

    例如、当内部计数器达到10ms 时、如果 WDI 从高阻抗切换到外部 I/O、此时外部 I/O 馈入 DOG 的时间以及10ms 的内部计数是否会被清除并重新开始。 数量?

    当 WDI 悬空时、内部振荡器通过40k 欧姆电阻器提供脉冲。 当 WDI 通过 I/O 驱动时、这会在 WDI 引脚上形成一个分压器、来自内部振荡器的信号将变得非常小、不会触发看门狗。

    内部检测的阈值是多少?   为什么无法用示波器测量 WDI 的波形(WDI 为高阻抗、示波器的等效阻抗为1M)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉我在第一次答复中犯了一个错误。 在保持高阻抗后、看门狗不会从0开始。 例如、内部振荡器每~1.6s 发送一次脉冲。 如果内部脉冲发送完毕后 WDI 立即连接到 I/O 并且微控制器没有发送 WDI 脉冲、则在1.6秒后将触发复位。  如果在发送下一个内部脉冲之前 WDI 连接到 I/O 1s、且微控制器不发送 WDI 脉冲、则复位将在600ms 后触发。  

    内部脉冲很小、但可以使用连接到 WDI 引脚的示波器进行测量。 使用2.2M 探头 I 测量了脉宽为~35us 的2V 三角脉冲。 输入低电平阈值电压为0.3 x Vdd。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的更新、 实际测试的波形与此说明之间仍然存在差异。

    黄色的是看门狗复位引脚波形、绿色的是 WDI 信号、箭头指向从内部 WDI 到 I/O (5V)的四个切换过程、 四次均为1.25s。  请您确认根本原因吗?

    1.需要您的帮助来解释 WDI 从高阻抗切换到 I/O 时内部电路的工作机制。 多亏了、最好有仿真和测试验证波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    将 WDI 连接到 I/O 后、没有信号发送到 WDI。 这会导致触发复位。 正或负转换需要每0.9-2.5秒发送一次到 WDI

    通道1是 WDI 引脚上的1.6s 脉冲。 通道2是复位信号。 我将一个1k 下拉电阻连接到 WDI、以使引脚保持低阻抗。 当我停止发送 WDI 脉冲时、复位被触发。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    由于客户的测试结果与以下描述不一致、您能否对其进行测试和验证并提供测试波形? 非常感谢。

    "例如、内部振荡器每~1.6s 发送一次脉冲。 如果内部脉冲发送完毕后 WDI 立即连接到 I/O 并且微控制器没有发送 WDI 脉冲、则在1.6秒后将触发复位。  如果在发送下一个内部脉冲之前 WDI 连接到 I/O 1s、且微控制器不发送 WDI 脉冲、则复位将在600ms 后触发。  "

    四次均为1.25s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hangjie:

    当客户将 WDI 连接到 I/O 时、看起来不像他们在向看门狗发送脉冲。 这导致看门狗装置在1.25秒后复位。 此值在 0.9s-2.5s 的数据表超时范围内。 1.6s 是我在本示例中使用的典型超时时间。

    谢谢。

    沃尔特