请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2707 主题中讨论的其他器件:UC1707、UC3707、 UCC27624
嗨、团队、
我们是否有合适的直接替代器件来替代即将停产的 UC2707N? 我有一位在他们的设计中使用此器件的客户与其相关。
提前感谢!
马可
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marco:
这里是 每个16引脚低侧 栅极驱动器。
取代该器件的主要选项是 UC1707和 UC3707、主要区别在于额定温度。 我的理解是、UC1707J 应该是 UC2707N 的插入损耗、如果可以接受的较低温度范围、那么 UC3707N 应该下降损耗。
否则、我看到的唯一选择是改用我们的新款双通道驱动器、例如 UCC27624。 这将需要一些设计更改、因为这些新器件不是 P2P。
谢谢。
A·M·