尊敬的团队:
我的客户正在将 UCC28070用作 8.3KW 系统的 PFC 控制器。
但客户会发现 VINAC 端口上存在如下所示的异常电压。 我认为 VINAC 上的波形只是通过寄存器分频器缩放交流线路输入、但正如您在下面看到的、我们可以在 VINAC 波形上看到失真和无过零点。
-黄色: Vin / 蓝色和红色: VINAC 波形
请查看下面的波形、并告诉我您对下面内容的看法。
1.波形异常的原因和调试点的方式。
2.由于 VINAC 口波形异常而产生的预期问题。


谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在将 UCC28070用作 8.3KW 系统的 PFC 控制器。
但客户会发现 VINAC 端口上存在如下所示的异常电压。 我认为 VINAC 上的波形只是通过寄存器分频器缩放交流线路输入、但正如您在下面看到的、我们可以在 VINAC 波形上看到失真和无过零点。
-黄色: Vin / 蓝色和红色: VINAC 波形
请查看下面的波形、并告诉我您对下面内容的看法。
1.波形异常的原因和调试点的方式。
2.由于 VINAC 口波形异常而产生的预期问题。


谢谢你。
尊敬的 Dino:
感谢您关于 UCC28070的 VINAC 波形的问题。
蓝色迹线似乎是以比红色迹线更高的输出功率捕获的。
请提供您存在的任何波形的完整测试条件。
此外、像素分辨率很低、所以我看不到任何细节。 请为图像使用更高的分辨率。
最后、请提供 PFC 部分的原理图。
蓝色迹线显示了 Cin 值可能过高的证据、但我需要在此次捕获过程中了解功率级别。
但是、在任何情况下、我都需要查看原理图来诊断红色迹线行为。
我怀疑这可以在较低的功率等级下捕获、但我不明白输入电压仍然很低时 VINAC 上升布线会怎样。
我认为信号可能还有额外的耦合、但在得出结论之前我需要查看电路。
此致、
乌尔里希