This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:GPCRB 和精度测试问题

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294257/bq27z561-r2-gpcrb-and-accuracy-test-question

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRB

大家好、

1、根据官网上的指引,我在做 GPCRB 前需要采集 VIT 数据。 此时是否对要使用的 srec 文件有任何要求? 是在 Golden Learning 之前还是之后?

2.以下各项之间是否有任何差异:

将 ggg_out 和 chemdat12_ID 下载到原始 srec 文件、然后进行 golden learning。

2.首先进行黄金学习,然后下载 g_out 和 chemdat12_ID

3. 计算 RSOC 精度是否需要电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    1.该工具需要 gg 文件而不是 srec 文件。 您上传的 GG 文件需要具有您尝试使用的默认 chemID。  

    2.一旦你下载 g_out 和 chemdat12_ID 文件,你就不需要进行黄金学习。  

    3.不可以、只要监测计处于放电模式以便进行库仑计数、这就是您所需要的一切。  

    此致、  

    Jonny.