主题中讨论的其他器件: TPS92640
尊敬的 TI 团队:
您能否检查以下条件下的 TPS54200转换器输出电压?
(1)输入电压:12V
(2)输出电压:1.7V、输出电流:0.6A
当我计算占空比时、它大约为14%。
误差约为10%、因此我想询问输出电压是否稳定。
如果您预期 TPS54200芯片的最大占空比和最小占空比、它们是否如下所示?
Duty (Max)= 100 (%)-最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))= 100%-(90ns/(1/600kHz))≒94.6%
占空比(min)=最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))=(90ns/(1/600kHz))≒5.4%
您可以帮助我了解最小占空比和最大占空比的值吗?
此致、