This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:NVM 编程时间等。

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291610/tps546d24a-nvm-programming-time-etc

器件型号:TPS546D24A

您好!

我对 TPS546D24A 有两个问题。

  • 数据表显示、 注意 更改了部分 7.5.2引脚搭接 、"至少为器件留出100ms 的时间来完成 NVM 用户存储的刻录"、但最长的 NVM 编程时间是多少?
    • 或者、这是否意味着 NVM 编程将在100ms 后完成、并且如果用户等待至少100ms、则不会出现问题?
  • 首先、理解从数据表的表7-14来看、没有为"自动检测"选择"自动检测"组合是正确的。 同步输入/同步输出 和"32d–47d"表示" SLAVE ADDRESS "范围?
    • 其次、如果正确、您建议为独立(单相)器件使用哪个同步方向、即"同步输入"或"同步输出"?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一个100毫秒将保证烧毁。 为什么需要最大值? 等待100ms 后、器件就能保证 NVM 烧写、之后您可以根据需要等待尽可能多的时间。  

    我将这个分配给 Peter、让他回答  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如 Tahar Allag 提到的、100ms 是最大 NVM 清除和写入时序。  如果用户为 NVM 写入提供100ms 或更长的时间、他们将确保成功存储。

    首先,正确的是从数据表的表7-14中,没有选择"自动检测"的组合" 同步输入/同步输出 和"32d–47d"表示" SLAVE ADDRESS "范围?

    是的、正确。  自动检测仅适用于 ADRSEL 的单个电阻器到 AGND 编程、允许地址为10h - 1Fh (16d - 31D)

    其次,如果正确,您推荐使用独立(单相)设备的同步方向是"同步输入"还是"同步输出"?

    如果不在单相应用中使用 SYNC、TI 建议将转换器编程为 SYNC_IN、并且 SYNC_PIN 在外露焊盘上短接至 PGND、以限制噪声产生和易感性。

    如果使用 SYNC、则应根据 SYNC 引脚的使用方式选择 SYNC_IN 或 SYNC_OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果单相应用中不使用 SYNC,TI 建议将转换器编程为 SYNC_IN,并将 SYNC_PIN 短接到外露焊盘上的 PGND 以限制噪声产生和易感性。[/报价]

    我找到了该部分中的说明 7.3.12频率同步 的说明、在数据表的第30页中、开关频率将是独立器件标称值的约50%。 是这样吗?

    "当配置为 SYNC_IN 时、如果 SYNC 输入脉冲在两个周期内丢失、或者振荡器频率降至自由运行开关频率的50%以下、则器件会确定 SYNC 时钟丢失...单相 独立器件继续以标称频率的约50%运行。"

    如果开关频率设置为1500kHz、即最大范围、TPS546D24A 是否会以750kHz 的频率运行?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我找到了该部分中的说明 7.3.12频率同步 的说明、在数据表的第30页中、开关频率将是独立器件标称值的约50%。 是这样吗?

    "当配置为 SYNC_IN 时、如果 SYNC 输入脉冲在两个周期内丢失、或者振荡器频率降至自由运行开关频率的50%以下、则器件会确定 SYNC 时钟丢失...单相 独立器件继续以标称频率的约50%运行。"

    [/报价]

    本文介绍了 TPS546D24A 如何在建立 SYNC 后对同步丢失做出反应。  在建立 SYNC 之前、转换器将以已编程的自由运行开关频率运行。

    如果器件编程为 SYNC_IN 和1500kHz、如果 SYNC 上没有信号、转换器将在1.5MHz 上运行。  如果向 SYNC 引脚提供了1.2 - 1.8MHz SYNC 信号、TPS546D24A 将与该 SYNC 频率同步。

    如果 SYNC 频率降至750kHz 以下或完全丢失、开关频率将降至750kHz、直到 SYNC 恢复并且 TPS546D24A 会返回到外部 SYNC 信号的频率。